This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305:充油泵外部负载电流

Guru**** 2443810 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/656923/drv8305-charge-pump-external-load-current

部件号:DRV8305

我将设计桥接电路,使BLDC在FOC中旋转,我计划使用DRV8305。
驱动器总共需要驱动12个MOSFET (每个驱动器各驱动2个高侧和低侧)。
MOSFET的Qg为每件139nC,开关频率为30kHz,因此门驱动RMS电流计算为50mA。
这是一个问题。 如果电容CPxH/L增加一倍 (0.047uF -> 0.1uF),那么DRV8305能否驱动50mA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,用户332.7517万,

    DRV8305最初不是针对这种操作条件设计的,我们也没有在表征期间测试过这种情况。 由于我们没有测试数据,因此我们无法保证此设备在数据表中所述之外的工作条件下的可靠性。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,James

    感谢您的回复,能否回答另一个问题?
    我考虑使用两个DRV8305来驱动12个MOSFET。 这样可以吗?

    此致
    HIsakazu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hisakazu,

    如果您尝试使用三个半桥驱动两个单独的电机,则应该没问题。

    但是,如果您要在每个半桥上驱动一个具有两个高侧和两个低侧FET的电动机,那么我不建议您这样做。 即使您为两个DRV8305驱动程序提供相同的控制信号,它们也可能无法完全同步。 高侧和低侧的FET可能无法同时打开或关闭。 这会导致操作效率低下,并可能会在半桥FET上发生射流。

    如果您尝试仅驱动一个电机,以下是一些建议:

    • 查找具有更低栅极电荷的FET
    • 根据您正在使用的换向算法重新计算RMS门电流。 在下面的表达式中,我假设HS和LS上有一个FET,但如果HS和LS上有两个FET,您可以将该数量增加一倍。
      • 异步梯形:I_RMS = Q_G * 2 FET * F_SW
      • 同步梯形:I_RMS = Q_G * 4 FET * F_SW
      • 正弦:I_RMS = Q_G * 6 FET * F_SW
    • 仔细检查DRV8305上的任何栅极驱动器当前设置是否仍然适用于您的应用程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,James

    感谢您的回复。

    我重新考虑了你的建议,但我没有办法。 很遗憾,我会使用其他设备。

    此致

    Hisakazu