请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV1.0983万 尊敬的先生:
我使用drv1.0983万控制12V BLDC。
电机启动失败。6秒后,电机重新启动并失败。
什么是参数配置导致启动失败?
下图是相电流图。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的先生:
我使用drv1.0983万控制12V BLDC。
电机启动失败。6秒后,电机重新启动并失败。
什么是参数配置导致启动失败?
下图是相电流图。
您好,user466.1991万:
您似乎正在触发我们在DRV1.0983万中跟踪的6个锁中的1个。 这意味着DRV1.0983万正在检测到一些异常行为,关闭设备,并在稍后重新启动。
假设您正在使用DRV109xx GUI通过I2C与我们的设备进行通信,请转至设备的显示选项卡,然后单击显示部分中的手动刷新按钮,以查看 正在触发哪个锁定代码。 您可以从 DRV1.0983万用户指南获得安装GUI的说明。
如果锁定代码为2:异常KT或锁定5:闭环卡滞,则您的电机参数(电动机相位电阻和KT) 可能未正确编程到设备中。 请参阅此 视频 ,了解如何测量这些参数。 或者,请参阅 此帖子 如何测量KT并简单地测量电动机的相间电阻,除以2得出相间电阻。
如果锁不是其中之一,请提供您正在看到的锁以及正在使用的设置的信息。 我在下面发布了一些通用设置示例:
希望这能有所帮助,
-Cole