This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] M3.851万/32403BRA</s>3.2403万

Guru**** 2443820 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/656899/m38510-32403bra

支持路径:/产品/开发和故障排除/查找设备上的关键信息/

您好,

我们的客户表示零件的表面有很多磨损痕迹。他们想知道  造成磨损痕迹的原因是什么。您能帮我解释一下这些痕迹吗?

谢谢你。

放大镜下面显示以下图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将您的请求通知我们的QA工程师。
    他应能很快作出答复。
    此致,
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这似乎是一种视觉异常,不应影响可焊接性。 定义规范是用于外部目视检查的MIL-STD-883 Method 2009。 拒绝的定义是“使基体金属暴露在铅表面区域的5 % 以上的划痕”。 切割导线端暴露的贱金属是可以接受的,不会计入5 %。” 对于此封装,基座金属为非电镀合金-42。