This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8805EVM:电机运动时出现抖动

Guru**** 2362820 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8805EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/647444/drv8805evm-jerk-in-motor-movement

部件号:DRV8805EVM

您好,

我正在连接一个膨胀阀,它基本上是 一 个单极步进电机,带有DRV8805EVM板。

我在行驶过程中观察到了很多抖动,即使朝一个方向行驶,它也会不断地来回移动。

感谢您提供任何意见。

Shivshankar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shivshankar,您好!

    您能否提供以下信息:

    1)虚拟机电压
    2)步进电机规格
    3) EVM配置(跳线设置和GUI的屏幕截图)
    4)电机绕组连接至EVM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rick

    1) VM电压为12伏

    2)步进电机规格请参阅附件

    3) EVM配置(跳线设置和GUI的屏幕截图)参考附件

    4)电机绕组与EVM的连接请参阅附件

    谢谢

    Shivshankare2e.ti.com/.../Reference.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shiv,您好!

    请仔细检查您与电机的连接。
    如果我正确解读了电机数据表和连接,则它们应该:
    夹子:灰色
    OUT1:橙色
    OUT2:红色
    OUT3:黄色
    OUT4:黑色
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rick:
    是的,您回答正确,现在工作正常。

    我还有一个疑问,如果我给8 SPS,我得到的步进PWM频率是32Hz。如何计算它,你可以解释一下。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rick:
    我还有一个疑问,如果我给8 SPS,我得到的步进PWM频率是32Hz。如何计算它,你可以解释一下。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shiv,您好!

    我不确定。 我本以为会是16赫兹。 我将在星期二之前进行调查并作出答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shiv,您好!

    显然,这不是每秒的步数。 它似乎是每秒8 nHome断言,这是4个完整步骤。

    当运行全步进时,这将转换为32 Hz步进输入
    当运行半步进时,这将转换为64 Hz步进输入

    我不能解释为何这样做。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rick:
    实际上,在EVM软件中,它被称为每秒步数。
    对于如何产生32 Hz的4个完整步骤,您能解释一下公式吗?

    Shiv Shankar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shiv,您好!

    您希望解释哪个公式?

    代码似乎不正确。
    每秒8个步骤应该是每125ms一个步骤,或如您所述的8 Hz。

    相反,固件在全步中每秒发布32个步骤(32Hz),或在半步中每秒发布64个步骤(64Hz),这相当于在全步中每秒发布32个步骤。 这是GUI中列出的每秒请求步骤的4倍。

    nHome是每4个步骤或电革命的指示器。 nHome pin的速度与请求的每秒步数相匹配。