This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8837C:反向电压保护。

Guru**** 2367700 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8837C
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/657478/drv8837c-reverse-voltage-protection

部件号:DRV8837C

您好,

在DRV8837C中,我计划将VM和VCC短接在一起,因为我的电源电压是3节AAA电池的额定4.5 v。

如果不小心将电池置于极性反接,设备是否有保护?  或者,我应该提供一个与电池串联的外部schotty二极管吗?

谢谢你

Vasudha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Vasudha,

    DRV8837C不能防止反极性。 您应在外部提供此保护。