This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8886AT:是否需要TVS二极管?

Guru**** 2362820 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8886AT, DRV8886ATEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/648461/drv8886at-tvs-diodes-required

部件号:DRV8886AT

在快速衰减模式下使用DRV8886AT时,我希望电源引脚VM会有大量的噪声和电压峰值。  如果电源为28V +/- 5 % ,驱动器旁边是否需要电压抑制器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matthew,您好!

    操作时,通常不需要在驱动器旁边使用TVS二极管。 DRV8886ATEVM没有它们。

    电动机端子处的电压峰值(例如ESD)可能需要TV或其他保护电路。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rick:

    感谢您的回复。 由于在快速衰减期间,相位电机绕组将电流泵入VM电源总线(高达2A),根据组件和设计,它将导致VB上出现一些电压峰值。

    由于 www.ti.com/.../drv8886at.pdf的第32页 指出:“散装电容器的额定电压应高于工作电压,以便在电动机将能量传输到电源时提供容差。”, 我想知道为什么人们只担心散装电容器发生故障,而忽略这样一个事实,即有的组件或其他组件将暴露在相同的电压峰值下(包括DRV8886AT,陶瓷去耦电容器以及可能共享同一VM电源总线的数百个其他组件)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matthew,您好!

    如您所指出的那样,应考虑VM总线上的所有组件。 适当大小和额定电压的散装电容可以最大程度地减少VM总线上的电压峰值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rick:

    感谢您的指针。 我目前正在与Matt就这个问题进行合作。 那么,散装电容器是否足以处理放电? 在输入引脚上添加TVS二极管是否会以任何方式影响设备性能? 如果不是这样,我想我们可以添加二极管,以确保安全。

    谢谢!
    Sepeedah