This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在查找具有3线性霍尔效应传感器输入的BLDC电机驱动器IC

Guru**** 2373200 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8307, DRV8308, DRV8308EVM, DRV8307EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/656893/looking-for-a-bldc-motor-driver-ic-with-3-linear-hall-effect-sensor-input

主题中讨论的其他部件:DRV8307DRV8308DRV1.097万DRV8308EVMDRV8307EVM

您好,

我有一个BLDC电机,带有3线性霍尔效应传感器。 是否有具有3线性霍尔效应传感器输入的BLDC电机驱动器IC。或者是否有任何解码器IC可以解码这3个线性霍尔效应传感器信号。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:

    DRV8307或DRV8308可能符合您的需求。 这些器件具有内置比较器,可用于将线性霍尔输出转换为数字信号。

    这是假设您的工作电压与设备兼容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据您需要的功率,DRV1.097万可能会满足您的需求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rick:

    感谢您的回复。 我查看了DRV8307和DRV8308的数据表,发现霍尔传感器的输入对于每个相位的霍尔传感器都是正负的。 但是线性霍尔传感器只有一个针脚输出正弦波形。 如何将线性霍尔传感器的一个引脚连接到DRV8307或DRV8308的正负输入的两个引脚。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:


    线性霍尔应连接到XHP引脚。 xHN引脚应连接至线性霍尔的一半电压摆动。
    当线性霍尔高于50 % 时,将报告逻辑霍尔。 低于该值时报告逻辑零。

    这是否可行?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rick:

    感谢您的解决方案。 它听起来应该是可行的。 您是否尝试过或进行过此实验来验证此解决方案。 我手上没有DRV8307或DRV8308。 我无法进行任何测试或实验来验证它。 如果此解决方案经过验证,我将在设计中使用DRV8307或DRV8308。 谢谢。

    此致,

    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:

    我还没有在线性霍尔上验证这个解决方案。 该概念用于霍尔传感器,其具有指示逻辑零或逻辑零的单输出。

    DRV8307EVM和DRV8308EVM说明了如何连接霍尔元件(2个输出霍尔)或霍尔传感器(1个输出霍尔)。 这两种产品均可通过TI商店进行评估。