This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMD1.82万:规格

Guru**** 2362620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/647790/lmd18200-specifications

部件号:LMD1.82万

你好,

我想查询LMD1.82万的以下规格:

1.饱和电压(上部和下部)

2.过流保护电路(说明)

3.浪涌电流保护电路(说明)

4.最小脉冲宽度为IN1和IN2

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Joseph:

    请指向数据表中有关您想要的每个规格的部分。 谢谢你。

    此外,我们还提供了可满足您需求的更新设备。 您能否提供一些信息,例如:
    系统电压
    所需的电流
    保护功能
    您的应用程序
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。

    这定义了我需要的规范:
    1.对于饱和电压,通常可在电气特性中找到。
    2.过电流保护-如果有内置电路,在关闭前会有多少电流?
    3.浪涌电流保护-切换时,应进入停止模式
    4.最小脉冲宽度----没有必要,因为它在电气特性中有说明。

    对于建议的较新设备,我们需要如下:
    1.系统/电源电压-大于17伏
    输出电流- 1A (峰值)足够
    3.内置二极管
    4.内置过电流保护,过温保护和浪涌电流保护
    5.最小输入工作电压- 2.0V
    6.饱和电压
    7.二极管正向电压
    8.最小输入脉冲宽度-小于8毫秒

    感谢您的支持
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,

    我希望了解有关这项调查的最新情况。 此项目是TA7291P (Toshiba)的备用子部件,要对其进行评估,我们需要先完成规格。

    如果有与所述产品兼容的较新设备,我们也想知道它们的规格。

    非常感谢。