This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8320:DRV8320H方向控制引脚

Guru**** 2373240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/656713/drv8320-drv8320h-direction-control-pin

部件号:DRV8320

你(们)好

DRV8320H用于1 x PWM模式,使用三个霍尔传感器。

是否可以通过硬件控制销控制旋转方向(顺时针和逆时针)?

BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,na na78,

    在DRV8320H中,使用1x PWM时,INHC引脚控制电机的方向(顺时针或逆时针)。 请参见数据表中的图19。

    谢谢!
    马特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,na na78,

    INHC输入在1x PWM模式下控制方向。 有关详细信息,请参阅数据表的8.3 .1.1 3部分:

    INHC输入通过用于更改方向的6步换向表来控制方向
    当霍尔效应传感器直接控制INLA,INHB和INLB输入的状态时,电机的。 领带
    如果不需要此功能,则INHC引脚低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    感谢您的回复。

    我明白了。

    关于1x PWM的模式配置,我可以从数据表中参考模式引脚= Hi-Z。
    我无法获得" mode pin = Hi-Z"。
    1x PWM的模式引脚连接是什么?

    BestRegards
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好na na78,

    "HI-Z"表示高阻抗,针脚上无强制电压。

    因此,如果您将模式引脚从任何网络断开(使其保持浮动状态),它将是Hi-Z

    谢谢!
    马特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,na na78,

    对于1x PWM模式,模式引脚应保持浮动。 该引脚具有内部上拉和下拉电阻器,可产生~2V电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matt,您好
    你好,Rick

    谢谢,我明白了。

    BestRegards