主题中讨论的其他部件:DRV8711EVM
您好,
我正在为一位汽车驾驶员做一个项目。 目前我一直处于无法获得(正确)输出信号的位置。
驱动器用于打开H桥接器,我使用了Infineon的BSB044N08NN3G MOSFET。
我的意见是什么:
-在VM处为48V (在12V和25V时测试)
-休眠时+5V以激活驱动程序
- 10kHz PWM,最大振幅为5V。
我只使用一个电机(A输入/输出)
我正在尝试让驱动程序在直接PWM (无SPI)上工作。
我现在已将我的驱动程序连接到25V的虚拟机上,并使驱动程序退出睡眠状态,我现在可以看到驱动程序正在消耗大约10mA。 所以这应该是好的。
V5引脚发出+5V信号,所以我无法想象驱动器可能出现故障。
现在将PWM信号连接到AIN1引脚上,我希望两个MOSFET栅极(A1HS和A2LS或A1LS和A2HS)上有信号。 我确实得到了一个大约900mV的信号(而不是预期的25V),但这似乎也是我在AOUT1和AOUT2上的输出信号。 (请注意,负载连接时,我有一个电阻为1K)。 我已测量过MOSFET的栅极与源极/漏极之间的连接,但两者之间并无连接。
除了在AIN1上连接的PWM信号之外,我尝试在AIN2上提供100 % PWM,但仍然没有成功。
有什么我可以尝试或错过的吗?
提前表示感谢,如果有任何问题,我很乐意回答。
此致,