This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8802EVM:启用引脚处于低电平活动状态?

Guru**** 2362230 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8824
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/647907/drv8802evm-enable-a-pin-is-active-low

部件号:DRV8802EVM
主题中讨论的其他部件:DRV8824

您好,

我们正在使用DRV 8802 EVM板。

我们已经断开 了连接MSP430 MCU并从另一个微处理器驱动输入引脚的电阻器。

我们观察到,当启用引脚为低电平时,H桥已启用,但根据数据表,引脚为高电平活动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Rishabh:

    启用引脚处于活动状态,数据表正确。 您能否验证您的主板与使能引脚的连接以确保您进行了正确的修改? 那么,当AENBL引脚高电平时,是否可以捕获AENBL,AOUT1和AOUT2? 如果您已确认,请在主板上分享设备的图片? EVM与DRV8824器件共享该设计,该器件可启用低电平活动。 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我猜我的情况下驱动程序IC变差了。
    感谢你的帮助。