This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8881EEVM:GUI上的电流限制设置

Guru**** 2361250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/647899/drv8881eevm-current-limit-setting-on-gui

部件号:DRV8881EEVM

您好,

请问,您能否就如何在GUI上设置线性粉碎电流给我提供建议?
GUI可以从"ICHOP"的下拉菜单中选择正在切取的值。
但该增量值为125mA。

例如,我的客户确认电机在340mA全切碎电流下运行。

此致,
Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Shimizu-san,

    GUI和固件是一种折中方案,显示了设备如何使用高级微步进操作。

    查找表用于正弦表,而简单数学用于创建当前百分比。

    要获得340mA电流,请更改:
    1) 340 mA的两个感应电阻都是满刻度电流的百分比(277mOhm或
    2)切断从插头引脚7 (8xV3P3)到DRV8881E的路径,并在DAC顶部(插头引脚7)连接您自己的参考电压。 您需要大约3V。

    我建议备选案文1。 已经有一段时间了,但我认为,当将新的电阻值放入感应电阻器盒时,会重新计算切碎电流。 如果割台针脚7处的电压发生变化,则不会重新计算该值。