This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV593:DRV593的输出电流问题

Guru**** 2362620 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV593
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/646702/drv593-the-output-current-issue-for-drv593

部件号:DRV593

大家好,

客户正在使用DRV593。 其原理图位于附件中。 VIN-固定为2.5V。   根据 开启的方程式10  

数据表第16页,当VIN+为0.4V时,输出电压为4.61V。 输出电流不能达到3A。

当输出电压为1V时,输出电流可达到3A。 在他的应用中,最大输出功率仅为5W。

输出电压为4.61V时,FAULT1和FAULT0均为高电平。

您是否会检查此问题?

e2e.ti.com/.../DRV593_5F00_sch.pdf

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Micky:

    当输出4.61V电压时, 负载电阻值是多少? 您提到'输出电流无法达到3A ',如果输出电流接近3A,会发生什么情况?(是否发生任何故障?) 如果没有OC或OT故障,在这种情况下输出功率是多少? 如果输出电流低于OC thr且没有OC故障,请检查是否存在OT故障。

    此致,

    郑少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    负载有多大? 我们使用了负载设备电压和电阻集,可以设置不同的电阻,当输出4.61V时,我们设置的电阻为2欧姆,输出电压和电流缺失,输出电压为0V,电流接近0 A,故障0/1也是高5V。在这种情况下,我们的输出功率需要4.61V,3A。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Lei,
    因此,当您在输入上应用2V信号,并且在2欧姆负载上预期为4.6V的输出电压时。 设备上实际上没有OC,OT或UV故障,但输出电压为0V。 我的理解是否正确? 输入信号频率是多少? 在这种情况下,您是否测量了PVDD电压和SHUNTDOWN电压? 如果降低输入信号幅值会怎样? 请向我展示您的SCH吗?
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shawn:您好
    您理解正确,您可以看到页面顶部Mickey Zhang已上传此部件示意图,PVDD正常,因为我们使用了负载设备(负载电阻可以通过设置变化),我们首先设置DR593输出电压,,然后看到负载设备显示达到我们的设置电压,,然后看到我们 将,电阻设置为2欧姆,,最后将负载设备添加到输出电路,,但这次负载设备显示电压和电流接近0,当我们将输出电压设置为0.5V,时,电流可以达到3A,但这不是我们的目标。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Lei,
    当设备输出电源时,您无法连接/断开负载。 请尝试将INN和INP设置为2.5V,然后将2欧姆负载连接到输出。 打开设备电源并将INP调整为0.5V,然后测量负载上的输出电压。 它应该在4.6V左右。 我在DRV593 EVM上复制了此实验,结果是预期的。
    此致,
    郑少文