This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV1.0866万:是

Guru**** 2445310 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/656882/drv10866-yes

部件号:DRV1.0866万

不能驱动电机工作,请帮忙检查,非常感谢

第一张图片是 原理图,第二张是PCB,最后一张图片是一个相的波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的原理图和布局看起来不错。

    通道1是否为PWM输入信号? 如果是这样,它需要从0切换到2.3 + V。它看起来像是从~Ω 3.3 切换到4.8V。 此外,PWM输入的频率需要介于15和50 kHz之间。 我看到的是227 Hz。

    您能否显示具有相位U电流,PWM输入和FG输出的示波器?

    谢谢!

    Brian