This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8308:DRV8308速度控制。

Guru**** 2361250 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8308
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/647688/drv8308-drv8308-speed-control

部件号:DRV8308

据我所知,DRV8308实施闭环速度控制。
但更改CLKIN引脚 I上的PWM占空比可以更改速度。 我错过了什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Evgeny,

    您的注册设置是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rick:

    我需要在电机运行期间更改电机速度。  我有一些运动曲线,当电机运行缓慢,然后快速,再缓慢时,等等。 我应该在寄存器中设置什么才能实现?

    据我所知,我可以设置开环 模式并使用PWM调整速度?