This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 直流电动机的控制

Guru**** 2362820 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8842, DRV8840, DRV8701, DRV8702-Q1, DRV8703-Q1, DRV8704, DRV8412, DRV8844
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/647579/control-of-dc-motor

主题中讨论的其他部件:DRV8842DRV8840DRV8701DRV8702-Q1DRV8703-Q1DRV8704DRV8412DRV8844

早上好,

我必须使用半桥控制直流电动机24V和70W;电动机必须与电动机和发电机相同。 我想使用DRV8842这样的集成。您认为什么,建议什么解决方案?  

谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Stefano,

    您计划如何作为一个动态系统运行? 如果输出设置为HighZ,DRV8840可能是更好的选择。

    两者的电压和电流规格相似,但接口不同。

    要考虑的其他设备:
    栅极驱动器(允许您选择FET)
    DRV8701
    DRV8702-Q1 DRV8703-Q1
    DRV8704 --控制两个电机

    集成FET
    DRV8412/32 --输出可以并行
    DRV8844 --输出可以并联