This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV595:低温和高电压TEC驱动器解决方案

Guru**** 2362820 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV595, LM5175
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/647004/drv595-low-temperature-and-high-voltage-tec-driver-solution

部件号:DRV595
在“线程: LM5175”中讨论的其它部件

您好,

我正在设计工作温度为-55C和输入电压为28V的Peltier TEC驱动器。 最大电流为3A,我们需要存储温度低至-65C。 DRV595是TEC驱动器的良好IC,但最大工作电压为26V,工作和存储温度为-40C,无法满足我们的要求。 在使用DRV595之前,我们可以将机柜加热至-40C,但无法避免-65C存储温度。  

因此,我想知道是否有任何其他IC,例如直流/直流降压/升压控制器可用作TEC控制器? 我找到 了LM5175,它看起来很有趣,但没有相关的应用信息可用。 是否可以使用一个升压和一个降压来构建双极型TEC控制器?

感谢您提供的任何信息和建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好! 我已将您的问题重新发布给BCS业务部门,以帮助您回答LM5175问题。 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bo,
    是的,正如您前面所述,DRV595可以覆盖3A输出电流,但无法使用超过26V PVCC电源。 我们的验证数据基于低至-40C的温度,因此无法保证-65C的稳定性/可靠性。 请在BCS论坛上发布此问题。 如果您在DRV595上没有其他问题,请帮助您关闭此问题。 提前感谢!
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn您好!

    感谢您提供信息。