This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2624:需要DRV2624 PSRR规范

Guru**** 2374090 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2624
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/656152/drv2624-need-drv2624-psrr-specification

部件号:DRV2624

您好,先生,作为标题,您是否可以根据客户的请求建议DRV2624的PSRR规格? 非常感谢...Wayne Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Wayne:

    我们将努力获取此值,因为它通常不适用于这些设备。
    今天我将为您提供最新信息。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    韦恩,

    输出驱动器连接到VDD,因此电源电压的变化将直接反映在输出上。 这就是为什么没有具体说明这一点。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢Ivan。 因为DRV2624采用PWM调制。 VDD波纹会影响驱动器输出正确的共振频率,还是驱动器会自动覆盖情感?