This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305- Q1:CP1H-L和CP2H-L的电容器

Guru**** 2445440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/656631/drv8305-q1-capacitor-of-cp1h-l-and-cp2h-l

部件号:DRV8305- Q1

你(们)好

我有一个简单的问题。

在数据表上,建议使用CP1和CP2的电容器0.047uF。

但是,如果电容器大大大于0.047uF,则需要注意什么?

我们理解电容器应该是数据表中提到的推荐值。

另一方面,客户担心这种情况是故障模式之一。

此致,

山本浩二

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hamamoto-san,

    增加CP1H-L和CP2H-L电容器的尺寸可以增加VCP电压上的正纹波。 它还会在为电容器充电时产生更高的浪涌电流,从而造成额外的功率损失。

    客户关心的是哪种故障模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Rick-san,

    感谢您提供信息。
    客户担心如果电容器被置于意外值,会发生什么情况。

    此致,
    山本浩二