This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-DRV8323RH:结合F2806xM GUI使用8323

Guru**** 2362610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/646835/boostxl-drv8323rh-using-8323-with-the-f2806xm-gui

部件号:BOOSTXL-DRV8323RH

您好,

我尝试将DRV8323RH BoosterPack ()与F2.8069万M Launchpad ()配合使用。
我在这个论坛上找到了一些软件包,并遵循了DRV8323RS硬件快速入门指南(这是我能找到的关于与F2.8069万兼容性的唯一指南)

现在,在GUI中,它显示硬件未识别。 是否有方法可以在GUI中识别8323RH?
当我尝试使用它的时候,它是可行的,但现在它应该是怎样的。

提前感谢!
托比亚斯



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tobias,

    请确认您已经阅读了以下内容: e2e.ti.com/.../63.5499万

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,我已经阅读了这篇文章,这些是我所讨论的软件包和指南。
    它似乎主要讨论的是实验室和RS的设置,而不是RH或与GUI的兼容性。
    或者我在这里错过了什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tobias,

    没有,您没有遗漏任何内容。 只是想获得初步信息。 我们将联系C2000专家以获得帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您必须更改CCS项目中的某些代码以支持DRV8323RH,因为此器件由MCU的GPIO控制,而不是由SPI控制DRV8323RS。 然后,您可以将实验室目标文件(.out)复制到“\guicomposer\webapps\InstaSPIN_F2806xM_UNIVERSAL”,将名称更改为“appProgram.out”,并使用通用GUI。