This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2667:DRV2667的负输出是否可以保持浮动? Powerhap需要单端驱动

Guru**** 2364370 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2667
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/656178/drv2667-can-negative-output-of-drv2667-be-left-floating-powerhap-needs-to-be-driven-single-ended

部件号:DRV2667

您好,

我 正在尝试使用DRV2667从TDK驱动Powerhap制动器

从动力传动的数据表来看,它似乎不能被负驱动,但显然您测试了相同的驱动器,所以我想知道您是否以差动方式驱动它。

假设您不能确定,有两种方法可以使用内部RAM驱动执行器单端,这对我的项目至关重要。

仅在0x00和0x80之间的直接波形范围内驾驶,这对我来说不太理想,因为纯直接波形驾驶会限制2KB RAM,而且相当耗时。

离开-浮动且仅使用out+驱动,同时使用合成波形驱动,从数据表上的图10判断,正弦曲线似乎是由两个输出上的两个组合差分正弦曲线生成的,而不是两个半桥整流波形。 这是否正确,或者单个正弦样的形状是否会因负载不平衡而显著不同?

因此,DRV2667的一个输出将保持浮动,即负载非常不平衡会导致DRV2667出现任何问题/损坏(有问题的动力传动器负载为1uf)

此致,

Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Rob,

    很抱歉耽误你的时间。 为了使DRV2667输出端为单端,应将输出端接地。 是的,我驱动Powerhap执行器时,只有一个端子(OUT +)连接,执行器的另一个端子接地。 输出只是输出+引脚的反向,而不是单独生成的信号,因此不平衡的负载不会导致问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,谢谢您的建议,我测试了动力测试,发现至少对于这位驾驶员,两个Murata压电元件在黄铜板之间的1 mm 气隙,在边缘周围背对背焊接,在效率方面都非常出色。 触觉反应和成本可能值得一看,实际上,我正在尝试找出对于短波形,压电元件的30vpp限制是否可以安全重复地超过,因为过热不再是一个问题。 你不知道这一点吗?

    此外,数据表没有提到如何驱动单端,因此,尽管很明显,但清晰明了总是很好的;)

    此致,

    Rob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Robin,

    感谢您指出,差分输出与单端输出是一个相当常见的问题。 就压电性能而言,我不建议超过相应数据表中规定的任何限制,但我要说的是,当负载的电容较小时,DRV2667将能够输出更高的电压。 如数据表中所述,DRV2667:
    -在200 VPP和300 Hz下,驱动器最高可达100 nF
    –在150 VPP和300 Hz下,驱动高达150 nF
    –在100 VPP和300 Hz下,驱动器最高可达330 nF
    –在50 VPP和300 Hz下,驱动高达680 nF

    正如您之前提到的,TDK的7G PowerHap根据其数据表具有0.9uF的典型电容,因此其最大输出电压也会相应地受到限制。 如果您喜欢PowerHap执行器的设计,您可以尝试较小的2.5G版本,看看它是否适合您的需要。