请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8840 如果 客户将nFAULT设置 为浮动,是否存在任何问题?
当他们将nFAULT设置 为浮动时, 在 某些情况下会出现DRV8840停止问题,
因此,他们设置了nFAULT并使用 了上拉,然后问题被清除。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.