This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PI (比例-集成)控制器板,用于控制速度的直流电动机应用

Guru**** 2361250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/646556/pi-proportional---integral-controller-board-for-our-dc-motor-application-to-control-the-speed

尊敬的先生:

我们正在为 我们的直流电机应用开发PI (比例-整体)控制器板,以控制速度。

我们希望通过PI (比例-积分)控制器处理电机电流反馈。此输出将传输至主控制器。   

请为我们的应用推荐任何设计或IC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Anand:

    请提供更多信息?
    您的电压和电流要求是什么?
    您计划驱动哪种类型的直流电机(拉丝,BLDC)?
    如果是BLDC,则是哪种控制算法?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生
    刷式直流电机
    180伏
    10安