This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8323:DRV8323SRTAR在门驱动器故障(GDF)错误操作期间报告

Guru**** 2361250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/646530/drv8323-drv8323srtar-reported-during-the-operation-of-the-gate-driver-fault-gdf-error

部件号:DRV8323

MOSFET用于AUIRFS4010-7P

通过读取DRV8323S的状态寄存器1以指示GDF错误,读取状态寄存器2会提示在三个相位的低端可能发生低侧MOS驱动器故障。 重新焊接新PCB保持不变。

在示波器测量后,G形环将会振铃,方法是修改门驱动寄存器以限制驱动电流,从而显著减少干扰,但故障仍然出现。

仔细阅读数据表,报告此类故障是在门电压不满足正常电压后出现的,TDRIVE寄存器设置为4000ns,示波器观察门开关时间不超过500ns,无法解释此错误是如何产生的。 芯片本身是否设计缺陷,容易受到干扰和误判?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,用户518.545万,

    您是否有GLX和FET门的示波器捕获?
    什么是寄存器设置?
    您是否在GLX和低侧FET的门之间放置了任何组件? 如果是,您能否提供该部分的示意图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉,如果我回答错误选项,问题未解决。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rick Duncan,感谢您的回复,

       还有  一种现象 ,即  电机  未 报告 GDF 错误 ,或者  降低  栅 极驱动 电流 会 延迟     时间故障。

    1)您是否拥有GLX和FET门的范围捕获?什么是寄存器设置?

    读取故障状态1寄存器值= 0x0500

     读取 故障 状态 注册器2 值 = 0x0001 , 0x0004 或 0x0010

    写入门驱动HS寄存器值= 0x0388

     写入 门 驱动 LS 寄存器 值 = 0x07AA
     其他 注册 定义 值
    2)在GLX和低侧FET的门之间是否放置了任何组件? 如果是,您能否提供该部分的示意图?
    以下是我参考原理图的正式设计,将栅极驱动电阻提高10欧姆,问题仍然存在。但原理图未显示
    期待您的回复
    再次感谢