This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8308:使用8V VM电源

Guru**** 2364600 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8308
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/656578/drv8308-work-with-8v-vm-power-supply

部件号:DRV8308
主题中讨论的其他部件: TPS5.436万

大家好,团队

我的客户正在其智能天线产品中测试DRV8308。 标称系统电源输入为12V。 客户使用TPS5.436万转换为9V。 在某些情况下,系统电源输入可能降至9V,因此DRV8308的电源VM可能降至8V。 因此,用户需要将TPS5.436万输出设置为8V,以确保系统稳定性。

客户已在其系统中测试DRV8308可以在8V VM中工作。

能否确认DRV8308是否可以在8V VM中工作? 是否存在任何风险?

谢谢

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kevin:

    建议的最小工作电压为8.5V。 低于8.5V时,UVLO保护电路可能会激活,具体取决于过程变化

    客户为什么需要9V? 12伏电压是否可以直接使用?