This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8833:它能与3s锂离子电池(3.7V×3)?配合使用

Guru**** 2367730 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8833
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/656703/drv8833-can-it-work-well-with-3s-li-ion-battery-3-7v-3

部件号:DRV8833

您好:

我正在与DRV8833进行一个项目,以驱动2个电机。 我注意到电压范围为2.7V至10.8V。 如果使用3s锂离子(3.7V*3),是否安全?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,王先生,

    充满电的锂离子电池可能为4.2V,因此使用3s锂离子电池将不安全。

    您可以将3s蓄电池馈入调节器以降低电压;这将是安全的。