This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2667:帮助驱动Powerhap执行器

Guru**** 2365000 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2667, DRV2667EVM-CT
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/655491/drv2667-help-driving-powerhap-actuator

部件号:DRV2667

您好,

我正在设计一个小型设备,它有一个多层执行器,称为PowerHap 12.7 mm 或7G版本,由TDK设计。

由于这些执行器似乎是第一个这样的驱动器,我想知道是否有人已经尝试用这种芯片驱动它们。

它们的电容为1uf,可驱动至最大120V。

我知道DRV2667正是因为它声称它只能在300Hz时驱动1uf负载到40vpp,但是我没有足够的空间来安装集成程度较低的驱动程序,因此我使用的是此芯片。

我想知道它最适合使用哪些外部组件,或者已经尝试过的人提供的任何其他建议。

此致,

Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Robin,

    感谢您对我们产品的关注。 我们已使用DRV2667EVM-CT测试了TDK的7G执行器。 DRV2667会遇到大电容的升压下降,但它仍然能够充分驱动压电。 首先,请参阅 数据表中的8.2 部分"典型应用",该部分显示了实现最大输出电压的外部组件。

    还值得一看的是DRV2667EVM-CT ,它在 其用户指南的3.6 部分中讨论了外部组件的选择。   通过EVM,您可以连接执行器并尝试外部或通过 触点控制台的不同波形 ,以判断不同增益设置下的性能。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的快速回复,我正在使用执行器来模拟触觉开关,因此只需全尺寸播放一个方形波形,即可提供最强的触觉响应。 然而,我很好奇,单个上升边缘的驱动力能力与持续的方波是否存在任何差异。

    您是否也对动力产生了负面影响? 从数据表上看,除非我错了,否则它只是一种驱动方式。

    此致,

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我还在想你是如何推动这种动力的,因为似乎只有在drv2667上使用直波的形式来积极推动动力的冲击,这并不是最好的。 那么,您是否设法使其产生负面影响,或者是否有更好的方法使drv2667函数实现单端?

    此致,

    Rob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Rob,

    简而言之,由于动力表中的最小电压为0V,我认为执行器不应差动驱动。 要使用单端输出驱动它,只需将其中一个端子接地即可。 关于如何获得最佳答案的第一个问题:

    如果您正在模拟触觉开关,单个上升边缘将不会使压电足够让用户注意到。 正确,满刻度波形将提供最强的触觉响应。 我建议将Haptic控制台上的WaveSynthesizer工具与DRV2667EVM-CT配合使用,它允许您构建和测试不同的波形。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,感谢您的建议,我已经测试了数据表中的示例波形,可以确认它现在可以正常工作。
    此致,
    Rob