This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2624:DRV2624无负载有源电流问题

Guru**** 2364370 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/656151/drv2624-question-of-drv2624-active-current-with-no-load

部件号:DRV2624

您好,先生:

在无负载情况下运行Haptics算法时,您是否建议使用活动电流? 它是否接近2.5mA IDDQ? 非常感谢...Wayne Chen  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Wayne,

    我们测量了EVM上的活动电流,发现它也是2.5 mA。