This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8833:再生制动

Guru**** 2367810 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8833
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/655460/drv8833-regenerative-braking

部件号:DRV8833
主题中讨论的其它部件: SN75.441万

您好,

我正在构建一个能够再生制动的电机驱动器电路。 使用DRV8833芯片(即从AOUT1到VM的电流)是否可以实现此目的,或者芯片是否仅允许电流从VM流向输出?

谢谢!

Ben Hudson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ben,您好!

    当在快速衰减中限制电流时,设备会自动执行此操作。 请参阅数据表的图6。

    滑行模式(有时称为异步快速衰减)也可通过体二极管再循环电流,但必须小心避免超过设备工作温度。 此设备在此模式下被视为已禁用,不提供保护。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rick:

    感谢您的回复。 我会继续测试。 目前,我正在使用SN75.441万。