This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在查找24V BLDC电机驱动器

Guru**** 2365780 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8308, DRV8320
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/656113/looking-for-24v-bldc-motor-driver

主题中讨论的其他部件:TM4C123DRV8308DRV8320

大家好,

   我想借助TM4C123 TIVA c控制器驱动24V BLDC电动机。

我正在寻找一个驱动器,该驱动器可以驱动具有帮助3 PWM信号和霍尔传感器反馈的24V BLDC电机。

我已附上电机数据表。

我们非常感谢您的任何帮助。 提前感谢。

e2e.ti.com/.../EC-flat-60.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Anil,

    "使用帮助3 PWM信号和霍尔传感器反馈驱动24V BLDC电机"是什么意思?

    您的意思是驾驶员应该在没有TM4C123帮助的情况下控制BLDC吗?
    如果是,请查看DRV8308。

    如果您的意思是TM4C123应接收来自BLDC的霍尔信号并控制驾驶员,请查看DRV8320。 DRV8320还具有一种模式(1-X PWM模式),可直接接受霍尔信号并进行换向。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rick:
    感谢您的快速回复。
    实际上,我想在TM4C123控制器生成的PWM硅的帮助下运行24V BLDC电机。
    BLDC电机的三相信号应直接连接至驱动模块。 驱动器模块应接收来自TM4C123控制器的PWM输入,并为BLDC电机生成相位信号。
    这些PWM信号是由在霍尔传感器信号的帮助下写入控制器的换向逻辑(正弦/梯形)生成的。