This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2625:使用DRV2605的演示代码?

Guru**** 2364370 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2605, DRV2625, DRV2625EVM-CT
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/654279/drv2625-use-demo-code-of-drv2605

部件号:DRV2625
主题中讨论的其他部件:DRV2605,,

尊敬的TI专家:

我的客户正在使用BLE腕带评估DRV2625,他们需要演示代码才能开始。 我在TI网站上找不到它,但是我找到了DRV2605的几个演示代码。

他们是否可以将  DRV2605的驱动程序代码用于DRV2625? 是否计划发布 DRV2625的演示代码? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bruce:

    您要查找哪种类型的代码? DRV2605和DRV2625相似,但寄存器完全不同。 该代码不能用于重复使用。
    我们有DRV2625的Android代码,请访问 :git.ti.com/drv262xsw-android
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kelly:

    非常感谢您的支持。 我的客户将在BLE腕带中使用DRV2625来驱动LRA,与TI设计类似。 您是否有除Android驱动程序代码之外的BLE或MCU驱动程序代码?

    Tida-0.0266万

    www.ti.com/.../tida-0.0266万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Bruce,

    有关 DRV2625EVM-CT的固件,请查看此帖子。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的Micah:
    很好。 非常感谢您的善意帮助。