This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Trinamic TMC2130-LA-T更换件

Guru**** 2364370 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8825, DRV8841, DRV8886AT, DRV8880
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/655992/trinamic-tmc2130-la-t-replacement

主题中讨论的其他部件:DRV8825DRV8841DRV8886ATDRV8880

大家好,

我正在寻找主题中的部件的更换件。

我看过DRV8825和DRV8841,但希望您能提供更好的建议。

提前非常感谢

kr)

Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vincenzo,

    您可能需要查看类似DRV8886AT (如果40V max正常)或DRV8880 (如果您需要50V max)的内容。

    但是,我们不会有Trinamic那样多的"TM"功能。

    谢谢!
    马特