This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV1.0983万:USB2ANY购买

Guru**** 2367710 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/655502/drv10983-usb2any-purchasing

部件号:DRV1.0983万
主题中讨论的其它部件: USB2ANY

团队成员,您好!

我的客户正在将DRV1.0983万用于其应用程序。

要进行生产,他们需要USB2ANY。

客户只能购买USB2ANY吗?

您可以帮助满足这一要求吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David,

    TI不销售USB2ANY独立产品。 只需订购带有USB2ANY的DRV1.0983万 EVM,可能是最简单的。 EVM可在此处订购: http://www.ti.com/tool/drv1.0983万evm

    您的客户是否正在寻找更多的USB2ANY设备?

    谢谢!

    Brian