请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8701 您好-
我想使用DRV8701E驱动36V,最高300A的刷式直流电源至少60秒。 连续最大电流约为140A。 这是为了驱动双向电机。
数据表中提到,此部件针对12-24V双向电机。 将此部件用于我的应用程序时有任何问题?
谢谢!
丹尼尔
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好-
我想使用DRV8701E驱动36V,最高300A的刷式直流电源至少60秒。 连续最大电流约为140A。 这是为了驱动双向电机。
数据表中提到,此部件针对12-24V双向电机。 将此部件用于我的应用程序时有任何问题?
谢谢!
丹尼尔