您好,
我们正在使用DRV8332电机驱动器进行小批量生产的设计。 我们需要对设计进行热分析,因此我需要了解此芯片在负载下使用的功率。
我假设3相BLDC电机在满载下行驶时在24V电压下消耗3A电流。 我需要一些指导来计算DRV8332中的功耗。
我最初的想法是使用I^2 * R,其中R是驱动器中FET的RDS_ON。 我从数据表中得到了80毫欧,它指定了一个FET,所以我将其加倍到0.160 欧姆。 因此,我的初始功率估计为9A* 0.160 =1.44W。 在分析芯片的温度以及芯片过热和关闭时,单凭这一估计似乎与我们的工作台测试不匹配。
在这种情况下,有谁可以指导我如何更准确地计算功率估算? PWM波形/栅极驱动器切换是否发挥作用? 我还应该考虑哪些其他事项?我将如何进行?