This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8848:由cc3200mod-控制的Drv8848无法正常工作

Guru**** 2367710 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200MOD, DRV8848
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/654761/drv8848-drv8848-controlled-by-cc3200mod--is-not-working

部件号:DRV8848
主题中讨论的其他部件:CC3200MOD

您好,

我使用的是由cc3200mod控制的drv8848,驱动器的连接如下图所示,

电压是12伏,我 没有  使用PWM,每个输入都连接到 cc3200mod上的不同端口,控制器信号工作正常,

这是问题-当我向BINT 2发送信号时,Bout和Aout是相同的,而 不仅仅是输出Bout

是否有人遇到过这个问题并知道如何解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,idan:

    请参阅数据表的7.3 3部分。 如果设备通电或退出睡眠时AIN1和AIN2输入处于浮动状态,则进入并行模式。 这种情况可能已经发生。

    您可以通过以下方式进行确认:
    1)如果您能够使用MCU切换nSLEEP,请将AIN1和AIN2设置为低,然后将nSLEEP切换1毫秒
    2)如果您无法切换nSLEEP,请在AIN1和AIN2上连接10k下拉电阻。 这将在通电或退出睡眠期间将输入设置为逻辑低电平。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    我工作过,我是否需要对Bint执行同样的操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,idan:

    不,您不需要对BIN1和BIN2执行相同的操作。 AIN1和AIN2用于将设备设置为并行模式。 BIN1和BIN2不用于此目的。