This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8881:休眠模式下的故障状态

Guru**** 2363320 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8833, DRV8813, DRV8872, DRV8881
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/654775/drv8881-nfault-status-in-sleep-mode

部件号:DRV8881
主题中讨论的其他部件:DRV8833DRV8813DRV8872

我们的客户对电机驱动器IC有疑问。
我要为客户发布问题:

在睡眠模式下,以下IC的nFAULT输出是否有效?

(1) DRV8881E
(2) DRV8833
(3) DRV8813
(4) DRV8872

我想查看以下内容:

以下是DRV8881数据表中UVLO的说明;
'如果VM引脚上的电压随时低于欠压锁定阈值电压,
... nFAULT引脚将被驱动为低电平。 "

'随时'是否包括处于睡眠模式的时间?


提前感谢您的参与。

此致,
Takishin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Takishin-san,

    '随时'是否包括处于睡眠模式的时间?'

    否,"随时"中不包括睡眠模式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Rick-san,

    感谢您的回答。
    我也想确认以下内容。

    “任何时候”不包括>休眠模式。

    因此,这些IC的nFAULT输出在其休眠模式下无效。
    这是否正确?

    此致,
    Takishin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Takishin-san,

    正确。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Rick-san,

    感谢您的及时回复。

    我理解,我会向客户报告。

    此致,
    Takishin