请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8825 大家好,
我将尝试以低速(1 RPM)至高速(700 RPM)运行电动机,但它在较低的RPM下不工作,意味着低于170 RPM,
这意味着输入步进速率超过500 Hz,全步进工作正常,但低于步进速率500 Hz时工作不正常,我听到声音,电机通电,
电机规格为:
电机电流= 0.72A (单绕组)
Isens寄存器= 0.2欧姆
参考电压设置= 1.1V,有时变化,但不工作,
请给我解决方案,我将等待您的回复...
提前感谢:)
令人感到气愤
克利须那