This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM629:LM629N-6/NOPB和LM629M-6/NOPB之间的区别?

Guru**** 2362840 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/654600/lm629-difference-between-lm629n-6-nopb-and-lm629m-6-nopb

部件号:LM629

大家好,

我的客户正在使用LM629N-6/NOPB,由于它现在处于终身购买状态,他们希望知道合适的替代产品。

我在网上看到,我们推荐LM629M-6/NOPB作为替代产品。

从截止日期起,我只能看到封装从28引脚更改为24引脚。

请您分享这两个套件之间还有哪些其他差异,以便我将它们传递给我的客户?

谢谢!

彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Peter,

    主要 区别在于封装和引脚。 M版本是SOIC软件包,N版本是PDIP软件包。

    其它差异是SOIC封装的湿度敏感性级别(M为3-168小时,N为1--无限制)