请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8823 主题中讨论的其他部件: TMS320F2.8335万
您好,
我尝试使用DRV8823模块控制直流电机,但无法正常工作。
VM = 12.0 V
Rsense = 0.66Ω,参考电压3.33V (I短接V3P3,带ABVREF和CDVREF)
我使用的电容器与典型应用图中的电容器相同。 我还将SLEEPn引脚短接到V3P3引脚,以便始终保持高电平。 RESETn引脚由 TMS320F2.8335万的GPIO控制(始终为高)。
我一直保持SSTB PIN的高水平。 我正在通过 SPI发送0xFFF0和0xFFF8,如 Rick Duncan在此 线程中所述。
这是我的已探测SPI消息。
1-黄色= SSTB
2 -蓝色= SCS
3-品红色= SDATA
4-绿色= SCLK
我发现VCP与虚拟机相关,我看到的是10 V
我是否应该看到AOUT1和AOUT2或任何其他电机之间的电压?