This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOST-DRV8711:DRV8711到达位置的响应时间是多少?

Guru**** 2362840 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8711
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/653531/boost-drv8711-what-is-the-response-time-of-drv8711-to-reach-position

部件号:BOOST-DRV8711
主题中讨论的其他部件:DRV8711

您好,DRV8711执行步进需要多长时间?

让我们举个例子,

配置:16 - usteps,速度- 240 RPM,带NO_LOAD,STep_INDEX输入- 4。 给定步进索引脉冲后,应等待多长时间才能读取编码器反馈?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sivakumar女士,您好!

    DRV8711在~2us内响应步进输入。 之后,有太多未知因素需要提供答案,例如:
    电动机参数(电感影响到达下一个电流步长的时间)
    编码器性能(分辨率和响应时间)
    电动机负载(空载时,步进器可能会超过最终位置并振荡,直至达到最终位置;负载时,振荡会被抑制)
    系统电压(电压越高,达到下一个电流步骤的速度越快)
    电机转速

    最好根据经验来衡量沉降时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢Rick。