请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8800 大家好
在使用DRV8800期间,某些产品出现错误。 在正常情况下,OUT +和OUT -之间的电压为11.3V,设备提供12V电源。 异常时,OUT +和OUT -之间的电压为9.8V,或无电压或其它数字。
不知道原因是什么?
哪些方面需要改进?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.