This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8302:DRV8302与两相电动机配合使用

Guru**** 2362840 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8302
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/653156/drv8302-drv8302-to-be-used-with-two-phase-motor

部件号:DRV8302

我可以将DRV8302与两相电动机配合使用吗?或者还有其他一些更适合与两相电刷电动机配合使用的部件吗?

我开始绘制示意图,然后我想确定如果我不使用第三半桥,是否没有问题。

在这种情况下,是否可以让线路悬挂在空中,或者我是否应该将其连接到GND?

此外,如果我使用M_PWM到3.3V (不需要INL线路),我应该将THOUSE连接到GND还是可以让它们浮动?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zhivko,

    是的,您可以将DRV8302与两相电机配合使用。 根据电动机规格,可能会有更好的选择。 电压和电流要求是什么?

    如果您使用的是M_PWM SET HIGH,建议将未使用的INL_x和INH_x连接到逻辑零。 SL_x应连接至GND。 gL_x,GH_x sh_x可以通过1k欧姆电阻器连接到GND,这将指示未使用相位的低侧打开。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我需要驱动2个电刷电机,每个5A-10A (开始编码),电压为30V。

    我知道drv8302不是最佳的,因为一个相位将被排除,但我有参考设计,已经过测试,人们在使用它:

    另一个问题是,为什么drv8302上只有两个分流,但有三个阶段,所以3个分流更符合逻辑,这种折衷是不是?

    如果您认为有更多具有电流感应和放大器的合适栅极驱动器,请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Zhivko,

    DRV8302工作正常。

    所需分流的数量取决于BLDC算法。

    对于梯形,需要单分流器。
    对于正弦曲线,需要两个或三个。 可以使用两个,因为电流总和等于零。 还使用了三个。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在数据表的第25页上,我看到相位3 "分流器"朝向GND的无通孔。 您能否检查是否应该没有VIAS,如第25页的数据表所示? 我在从数据表复制的图片上将它们标记为红色。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zhivko,

    是的,在突出显示的位置应该有Vias。 感谢您指出这一点。