This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8800:DRV8800问题

Guru**** 2362820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/653303/drv8800-drv8800-question

部件号:DRV8800

大家好,

我验证了DRV880的运行情况,并有一些问题需要您的帮助。

我能知道DS show短接到与OCP相同的GND功能吗? 由于我们的OUT+对地短路会导致IC损坏。 (@Ω RSENSE 0.33 Ω)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kuo John,

    如果输出为高电压并对地短路,则将被视为过电流(OCP)事件。 该设备应通过禁用数据表的9.3 .................................................................10节中所述的输出来保护自身。

    您是否会提供所执行测试的图表?
    输入状态是什么?
    OUT+如何对地短路?
    发生了哪种类型的损坏?