This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8812:我们是否可以使用双极步进电机驱动器,其4级电流调节电压可降至6V (Vmax为45V)?

Guru**** 2379180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/667018/drv8812-may-we-have-bipolar-stepper-motor-driver-with-4-level-current-regulation-that-vin-can-down-to-6v-vmax-is-45v

部件号:DRV8812

您好,先生  

我们是否可以使用双极步进电机驱动器,其4级电流调节电压可降至6V (最大电压为45V)?

我查看了网站,似乎没有~~

                                    太棒了  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chen:

    在45V下工作的设备不在6V下工作。 同样,在6V的电压下工作的设备也不能在45V的电压下工作。

    如果您需要VM最小值6V至VM最大值45V,则在6V工作时,您需要将电压增加到高于VM最小值。 这可以通过添加升压调节器来增加电压来实现。

    电压将为6V多长时间? 另一个选择是添加一个与VM串联的二极管,并放置一个大容量盖,以保持电压高于最小VM。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chen:

    Rick的建议是否解决了您的问题?

    如果是,请通过接受帖子关闭此帖子,该帖子在我上方的Rick的黄色答案中突出显示。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,先生
    是的,问题已经解决了。