主题中讨论的其他部件:DRV8305
尊敬的各位
我正在使用BOOSTXL-DRV8305EVM-Evaluation板以及Particle Photon,120 MHz微控制器(3.3V)。
我通过SPI将DRV8305配置为在开环模式下的3-PWM模式。 为此,我给出了从查找表生成的三个正弦PWM信号。 PWM频率:28 kHz;分辨率11位。
PVDD为15V,电机的内部电阻为0.3 欧姆。
只要占空比足够高(约 > 10 %),一切似乎都很顺利。 我可以测量从每个相位到地面的上升和下降电压。 但我需要一个< 1 % 的占空比,以使马达在低速(1 rpm)时不会在自由转动时燃烧。 但在占空比10 % 的情况下,电动机相位不会受到电压的作用。 从相位到接地的电压保持为0伏。 要么没有错误指示灯(BOSSTXL上的红色LED未打开)。
问题是什么? 我是否必须修改某些配置值?
非常感谢您的帮助。
此致
Silvan
理学硕士