请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV2511-Q1 尊敬的各位:
我的AA之一在DS中发现了一些打字错误:
1.
7.4 章节1关闭模式下的操作
DRV2511-Q1器件的NRST引脚将器件置于关闭模式。 当断言NRST (逻辑低电平)时,设备的所有内部块都将关闭以获得超低功耗。
NRST针脚不存在。 您指的是EN引脚(正逻辑)吗?
二.
数据表(第EVM.1节)中表1的第一行(增益20dB) 与7.3 用户指南的3.4 部分表4的第一行不匹配。 哪一项是正确的?
3.
RDSON在高温下是否有任何表征? 至少是粗略的数据。
谢谢!
Domenico