请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BOOSTXL-DRV8305EVM 您好,
我正在尝试控制增强包,通过Matlab 的嵌入式编码器支持软件包为德州仪器(TI) C2000处理器( 版本17.1 。6)对启动板进行编程。
我已经为输出电流实施了一个控制回路,当尝试测试它时,我在输出中得到0 A。
在发送任何命令之前,我将DriveEnable信号设置为1。
问题是,当我将PWM信号发送到增压器组件时,这似乎没有响应,因为相位输出中不会发生切换。
增压器组件的所有电源都处于正确的电平,PVDD设置为24 V
我是否发送了一些启用MOSFET开关的信号?
谢谢!
Imanol