This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8886AT:安装GUI的问题

Guru**** 2374090 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8886
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/664028/drv8886at-question-for-installing-gui

部件号:DRV8886AT
主题中讨论的其他部件:DRV8886

大家好,

客户的PC无法运行DRV8886 EVM,因为他们无法自动下载GUI Composer Runtime。 是否可以发送 URL以手动安装?

 

谢谢!

此致,

李三

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sam:

    公司防火墙或防病毒软件可能存在问题。 请让您的客户联系IT部门寻求帮助。

    如果仍有问题,请告诉我们。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sam:

    此帖子也可能有所帮助: e2e.ti.com/.../45.3557万
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rick:

    感谢你的帮助。 它看起来是同一个问题。

    我尝试使用以下方法,但它不起作用。
    "我将此html文件的内容保存在txt文件中,并使用了"从文件中选择"选项。"

    你有什么想法吗?

    谢谢!
    李三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sam:  

    Rick提到的帖子有多个页面,我应该在2016年5月26日下午5:33发布一篇帖子。 我们希望您能按照这些说明进行操作。 我认为下面的链接应直接带您查看该具体评论,但如果不能搜索我的帖子,请搜索。 它应该有5个步骤来安装运行时。

    马丁