请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8305 客户提出的问题:
我们有一个关于预驱动程序监视程序超时的问题。
在执行测试以停止设置看门狗时,我们注意到关闭输出的时间是43ms,当WD_DLY设置为50ms时。
将 WD_DLY值更新为100ms时,超时时间为87ms。
您~知道是什么导致了这种偏差?是为了让内部时钟15 % 容忍吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
客户提出的问题:
我们有一个关于预驱动程序监视程序超时的问题。
在执行测试以停止设置看门狗时,我们注意到关闭输出的时间是43ms,当WD_DLY设置为50ms时。
将 WD_DLY值更新为100ms时,超时时间为87ms。
您~知道是什么导致了这种偏差?是为了让内部时钟15 % 容忍吗?